结果:找到"阻抗板 SDI",相关内容504条
- 阻抗结构疑问
- 这里的90phm阻抗设计和阻抗神器里的结果不一样,以哪个为准?用公众号阻抗神器计算90ohm,线距6mil,四层差分1.6mm厚,外层,计算出结果是线宽5.55mil,
- 所属专栏: Layout布线 标签: 阻抗 发帖人:EDA48431 发帖时间:2021-09-30 12:12:00
- 6层阻抗板设计(微带单端75欧姆,微带差分100欧姆阻抗板)
- 现需要设计一款SDI高清视频的2选1的收发板,信号频率最高到3G,板子上采用75欧姆的BNC接口输入,线路75欧姆,中间一级有差分100R的阻抗线路,再BNC,75欧姆阻抗输出。一共有3个地方需要做阻抗线。做硬件也很多年,但是阻抗板是第一次做,所以经验几乎为0,算是小白了吧。加上这个板子要做的阻抗有3个地方,信号带宽到了3G,在看来有点复杂了。所以,非常希望有经验的高手能指点指点,非常感谢!现在规划情况:1.板层:6层,板厚:1.6mm2.叠层的规划:Z1-G2-G3-P4-G5-S6,其中Z代表阻抗信号层,G是地平面,P电源层,S是一般信号层。都用微带方式来做,因为嘉立创板层结构固定死了,...
- 所属专栏: PCB设计 标签: 阻抗板 SDI 发帖人:阿皮哥2007 发帖时间:2020-07-05 08:50:00
- 2层板如何控制阻抗?
- 本来想在嘉立创打样,然后调试天线,现在看了另一个同学发的帖子有点慌,如果按一定宽度走线之后,下次再做阻抗变了,花钱调试的天线不就不好了?大家有什么建议?
- 所属专栏: PCB打样 标签: 阻抗 发帖人:ukiss 发帖时间:2018-12-14 13:40:00
- 嘉立创的双面板阻抗测量及分析
- 论坛里置顶的阻抗板的帖子提到了嘉立创的阻抗生产控制的工艺。这里添加一下我公司在嘉立创生产的双面板的测量结果。既然都已经开始做高端阻抗控制,也希望嘉立创能够把测量做到位。置顶的帖子里都没有提到所用的测试设备和频率范围等的测试数据,没办法只好自己动手了。通过使用VNA来测量射频线的阻抗是业界公认的标准方法,频率由网络分析仪决定,目前我公司对测试板标定的是1GHz到6.5GHz的范围。采用CMT的S5065来测试,校准件为S9011T。由于TRL校准方式需要有标准的50欧姆的TLine作为THRU和Line的参照阻抗,因此如果校准件本身特征阻抗不准确会导致有整体的系统偏差。所以需要先根据理论经验公...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 阻抗 双面板 发帖人:leo 发帖时间:2018-07-02 17:27:00
- 嘉立创公布下算好的阻抗参数
- 因为估阻抗最终是PCB板厂定的,为了省去沟通麻烦,嘉立创可否直接算好常用的 5O欧单端 75欧单端 100欧差分 90欧差分 算好的线宽和线距 及你们的叠层
- 所属专栏: PCB打样 标签: 阻抗 发帖人:陆俊伟是也 发帖时间:2018-03-22 16:18:00
- 嘉立创阻抗多层板:层压结构及参数
- 嘉立创阻抗多层板:层压结构及参数前言:嘉立创因客户的强烈需求自2018年增加了层压结构及公布出来,极大的方便广大客户按嘉立创的层压结构及相关参数进行阻抗匹配设计,在下单系统中,将支持下面的层压结构,生产将严格按下列的层压结构进行生产,相关的层压结构嘉立创都生产了阻抗测试条进行了测试!测试条现场测试的图片:http://club.szlcsc.com/article/details_11485_1_22.html#floor_22一:阻抗设计相关参数:PP介电常数:PP型号介电常数76284.623134.0521164.25二:算阻抗的阻焊油相关常数基材上的覆盖层走线上的覆盖层阻焊介电常数0...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 阻抗多层板 发帖人:limeng 发帖时间:2018-03-02 09:59:00
- 嘉立创高精密多层板:全面支持阻抗生产“不加价”!
- 全面支持高精密阻抗板生产“不加价”:深圳嘉立创高精密多层板自2017年开放以来(最小线宽线隙:3.5MIL最小过孔:0.2mm最小BGA:0.3MM)深受大家的认可,这么高的难度而且不加价更是受到了广大客户的好评(长宽在5CM的四层板打样10片仅收100元),高精密多层板高品质,良心价,广大客户极度的希望嘉立创对于多层板增加多层板的层压结构以方便多层板的阻抗设计,为了满足客户的需求:深圳嘉立创2018年新增层压结构给于公布,现以全面支持高精密多层阻抗板生产,支持阻抗板生产同样不加价!一:望所有的客户相互转告:1)嘉立创能生产高精密的多层板:精密线宽达到了3.5MIL最小过孔:0.2最小BGA...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 阻抗多层板 发帖人:limeng 发帖时间:2018-02-26 14:52:00
- 嘉立创多层板阻抗测试条通过测试!
- 经过一系列准备注,2018年1月25号对于阻抗板进行了测试,测试结果满意,在一周内将开放阻抗结构设计:现场测试图片分享:阻抗测试条现场测试图片现场测试图片现场测试图片现场测试图片切片线宽,线隙,PP厚度分析样品显微镜下测量各项参数
- 所属专栏: PCB打样 标签: 阻抗多层板 发帖人:limeng 发帖时间:2018-02-26 11:06:00
- 公布:嘉立创4层阻抗板层压结构基本确定!
- 本想就保只留2313的层压结构,但是做完客户调查后,有很多客户以基于嘉立创现行层压结构设计了阻抗,如射频之类!1)为了保留客户返单的层压结构保持不变2)为了支持更多的阻抗设计为此决定,保留原有7628结构,新增2313结构,保持两种结构就能基本上支持99%以上四层板的阻抗设计!公布结构图片如下:2313结构将在系统完成改造后上线,可能时间为1-2个月,后期我们还将推出一个基于嘉立创层压结构的速算阻抗设计小软件输入你需要的阻抗,则会显示出两种结构的线宽线隙!
- 所属专栏: PCB打样 标签: 阻抗多层板 发帖人:limeng 发帖时间:2017-12-29 12:33:00
返回